请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的团队:
我了解 FOC 的概念并观看了 TI 电机控制研讨会视频。 我在这里知道、输出电压矢量的角度由两个相邻电压状态之间的相对"导通"时间决定、该电压矢量的幅度由两个相邻矢量和零矢量之间的相对"导通"时间决定。 因此、有一个"角度"定义了速度(频率)和定义转矩的矢量幅度。
我有两个疑问-
1)在当前受控项目(lab5a)中、当我命令 IQ_ref 值时、实际上我要命令什么? 它是该矢量的唯一幅度吗?
2) 2)每当我设置变量"USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz = 146.7 (最大目标速度= 2000rpm)"、 并在启用"Run_Identity_FLAG "和 "Flag_enableSys"后、会发生什么情况? 生成 PWM 信号的恒定模式以提供146.7Hz 正弦波频率? 还是由 IQ_ref 变量改变?
如果我简化我的问题、那么频率和电压矢量幅度如何依赖于 IQ_ref 参数?
谢谢。