This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:F28379D Delfino 实验板套件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/566150/tms320f28379d-f28379d-delfino-experimenter-kit

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:OPA625

几周前、我与 TI 的 Errol 进行了讨论、但现在我很难获得问题的答案

查看上一帖子:

我的 F28379D Delfino 实验板套件的 ADC 有问题。 出于某种原因、我们通常会看到多个具有相同值的样本。 过去是否有人遇到过相同的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dany:

    您使用什么来为此通道提供信号? (我认为您看到的问题可能不是由另一篇文章的主题"输入运算放大器带宽不足"引起的、但值得一看)

    您是否还在获取此失真波形的同时对其他通道进行采样、或者这是唯一要转换的通道?

    该通道的采样率是多少?

    您有哪个 controlCARD 修订版? 我认为 R1.1a 有一些基准电路问题、可能会导致类似的情况。

    您是否测量了引脚上的基准电压? 这是否符合预期、至少从直流角度来看? VDDA/VDDIO 电压是否按预期接近3.3V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Devin、

    请在下面找到您的问题的答案:

    -信号源是波形发生器 Agilent 33220A。

    -我们尝试了具有相同结果的不同采样组合。

    -采样率为10kHz (我们还尝试了不同的采样率和具有相同结果的不同采样窗口)。

    我们有 R1.3。

    -当测量电压基准时、我们看到一条平坦的线、这是可以的(所有 ADC 值都是相同的)。

    我们还尝试通过仅使用具有相同结果的 Rflt 和 Cflt 的电压跟随器放大器(OPA625)来简化 ADC 前端。

    此致

    Dany
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    讨论继续在以下网址进行: e2e.ti.com/.../567681