主题中讨论的其他器件:DRV8301
您好-
我有定制硬件、并且已经对其进行了相当多的实际测试。 它工作得很好。
我一直在使用速度控制、现在已禁用控制器、并且正在使用扭矩控制(命令 IqRef_A)。 控制器启动正常、对我的油门输入做出响应。 但是、一旦以适当的速度旋转、当我命令 IqRef_A 为0.0时、电机将继续旋转、甚至可能会继续加速... 如果我向电机施加足够的负载、这种情况似乎不会发生。 但在轻负载或无负载的情况下、会发生这种现象。
有什么明显的问题要检查吗? 这对我来说目前是一个重大问题。
非常感谢您的任何帮助!
最棒的
-asfjahmed