大家好、
我正在尝试将 Delfino TMS320F28335微控制器与 MATLAB 2015b 相连。 我需要获取正弦 PWM。 要获得正弦 PWM,我需要在 Simulink 中使用 Rational 运算符将正弦函数(50Hz)与三角波(20kHz)进行比较。 在此之前、我在 Simulink 中使用了 F28335微控制器的脉冲发生器和数字输出块、我在相同的占空比下获得了相同的脉冲、而我选择了脉冲发生器块。 我已经用示波器检查过它、它工作正常。 现在、我尝试通过使用正弦函数和三角波(重复序列块)以及一个合理运算符来获得正弦 PWM。 这种安排在 Simulink 示波器中为我提供正弦 PWM、但不在我在 F28335数字输出块中选择的硬件 GPIO 引脚上提供。
请在这方面帮助我。情况紧急。 我将非常感谢你。