请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28377S
工具/软件:Code Composer Studio
升级到 CCS 7后、我找不到 LAUNCHXL-F28377S 附带的项目(一个使一个 LED 闪烁、然后根据 ADC 读取闪烁、以及串行传输 TI 标识的项目)。 我记得我为 CCS 6找到了它。 CCS 7在哪里? 我已经浏览过相应的目录(在 Resource Explorer 和我的 C 目录中)、但我没有看到它。 有人可以提供帮助吗? 谢谢你。