This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28377S:CCS 7中未找到 TI 标识项目

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/603514/ccs-launchxl-f28377s-ti-logo-project-not-found-in-ccs-7

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

升级到 CCS 7后、我找不到 LAUNCHXL-F28377S 附带的项目(一个使一个 LED 闪烁、然后根据 ADC 读取闪烁、以及串行传输 TI 标识的项目)。 我记得我为 CCS 6找到了它。 CCS 7在哪里? 我已经浏览过相应的目录(在 Resource Explorer 和我的 C 目录中)、但我没有看到它。 有人可以提供帮助吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\LAUNCHXL-F28377S\LaunchPadDemo

    为了让您知道、我在升级到 CCS7后为 LAUNCHPADXL-F28379D 加载了类似的工程、但由于使用了闪存链接器 cmd 文件 V200、因此出现链接器错误。
    如果您安装了 C2000Ware、此版本可能更适合您。

    C:\ti\c2000Ware_1_00_01_00\device_support\f2837xs\examples\cpu1\launchxl_f28377s\cpu01
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您查找演示和提示。 我将立即尝试它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。
    祝您好运!