This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/DRV8312-C2-KIT:InstaSpin 无法与我的 BLDC 电机配合使用

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, INSTASPIN-BLDC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/603633/starterware-drv8312-c2-kit-instaspin-did-not-work-with-my-bldc-motor

器件型号:DRV8312-C2-KIT
主题中讨论的其他器件: DRV8312INSTASPIN-BLDC

工具/软件:Starterware

您好的导出、

我刚刚拥有一个 DRV8312-C2-KIT、用于控制无刷直流三相电机。

之后、根据套件、我通过 USB 内部的软件更新控制卡的软件。 软件名为"InstaSPIN-BLDC_Gui_DRV8312_v104.out"。 此软件与 PC 应用"InstaSPIN-BLDC_GUI_DRV83xx_v104"兼容。

对于与套件连接的电机、我可以轻松启动该电机并使用它进行工作。

然后、我开始评估我的电机。 但不幸的是、它不能与我的电机配合使用。

将我的电机连接到套件后、在选择了"占空比"模式的 PC 上检查应用程序上的"启用电机"。  电机转动一圈、然后停止、"Fault Status"(故障状态)变为红色。

我已经尝试过多次了。 有时是"故障状态"、有时"电机电流"增加得非常快、我必须取消选中"启用电机"。

我还尝试调整"磁通阈值";但没有改进。

我还将"设置"选项卡的"极数"更正为8个极、以与我的电机兼容。

请告诉我 出了什么问题。

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.将"占空比"设置为一个小值、如0.2~0.5。
    2.先将"磁通阈值"设置为0.4、然后将其从0.3~0.6调整为平稳运行电机。

    确保 JP1、M1和 SW 处于正确位置、电源正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yanming、

    I 设置占空比模式、占空比= 0.2;磁通阈值= 0.4;JP1 = VR1 (我的电机可在12V 至24V 的电压范围内运行);M1 = H;所有开关 RSTA、RSTB、RSTC 处于 MCU 位置。 但故障状态始终会发生。

    然后、我尝试将占空比从0.2改为0.5、但结果相同。

    对于磁通阈值、如果为0、则电机将转动一圈、然后发生故障。 如果值为0.4、则仅停止并显示故障状态。

    以下是电机的一些特性:
    额定电压:12 ~ 24V
    无磁芯;直流;无刷电机
    8极;3相;双极
    扭矩常数:0.0019 ~ 0.0024 N.m/A
    最小旋转速度:10、000 r/min
    线圈电阻:0.5 ~ 0.76 Ω
    线圈电感:8.8 ~ 13.2 μ H

    我不知道上面的电机特性、我选择的评估套件是否正确。 我是否需要修改 InstaSpin 软件软件源代码中的其他参数以与我的电机兼容?

    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yanming、
    我只需将 GND 连接到电机、它就能正常工作。 我还将磁通阈值设置为0.05以下。
    非常感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。 我很困惑为什么您的电机需要接地。 对相电压采样有很大的噪声? 或您的电机模型需要执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanming、您好!
    因为我不熟悉电机控制。 我无法理解为什么。 开发套件的电机连接器可用于准备相位 A、相位 B、相位 C 以及 GND。 通常情况下、人们连接3个相位 A、B、C、而忽略 GND。 但在本例中、我必须连接到 GND。
    在电机写入的规格中:
    "无磁芯;直流;无刷电机
    8极;3相;双极"
    我是否可以将电机视为 BLDC 或 PMSM?
    非常感谢你的帮助