请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8312-C2-KIT 主题中讨论的其他器件: DRV8312、 INSTASPIN-BLDC
工具/软件:Starterware
您好的导出、
我刚刚拥有一个 DRV8312-C2-KIT、用于控制无刷直流三相电机。
之后、根据套件、我通过 USB 内部的软件更新控制卡的软件。 软件名为"InstaSPIN-BLDC_Gui_DRV8312_v104.out"。 此软件与 PC 应用"InstaSPIN-BLDC_GUI_DRV83xx_v104"兼容。
对于与套件连接的电机、我可以轻松启动该电机并使用它进行工作。
然后、我开始评估我的电机。 但不幸的是、它不能与我的电机配合使用。
将我的电机连接到套件后、在选择了"占空比"模式的 PC 上检查应用程序上的"启用电机"。 电机转动一圈、然后停止、"Fault Status"(故障状态)变为红色。
我已经尝试过多次了。 有时是"故障状态"、有时"电机电流"增加得非常快、我必须取消选中"启用电机"。
我还尝试调整"磁通阈值";但没有改进。
我还将"设置"选项卡的"极数"更正为8个极、以与我的电机兼容。
请告诉我 出了什么问题。
谢谢、致以诚挚的问候