请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDSHV1PHINVKIT
您好!
我们的实验室配备了太阳能逆变器高压直流/交流板 V2.2 (带 F28M35xx ISO 控制卡{版本1.0})。
我想对我的另一个项目进行编程并使用此协处理器控制卡作为控制单元。 我需要访问其外设、如 ADC、ePWM、I2C 等以进行我的工作。 是否可以仅为此控制卡购买集线站、或者是否可以使用不带集线站的控制卡以及从连接多路复用器引脚访问信号(通过移除相关跳线)。
简而言之、我有兴趣使用此协力控制卡来控制3PH 逆变器。
任何相关的文档或链接都很有用。
提前感谢