This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHV1PHINVKIT:仅可购买 F28M35xx ISO 控制卡的集线站

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/604949/tmdshv1phinvkit-possibilities-to-purchase-only-docking-station-for-f28m35xx-iso-control-card

器件型号:TMDSHV1PHINVKIT

您好!

我们的实验室配备了太阳能逆变器高压直流/交流板 V2.2 (带 F28M35xx ISO 控制卡{版本1.0})。

我想对我的另一个项目进行编程并使用此协处理器控制卡作为控制单元。 我需要访问其外设、如 ADC、ePWM、I2C 等以进行我的工作。 是否可以仅为此控制卡购买集线站、或者是否可以使用不带集线站的控制卡以及从连接多路复用器引脚访问信号(通过移除相关跳线)。

简而言之、我有兴趣使用此协力控制卡来控制3PH 逆变器。  

任何相关的文档或链接都很有用。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VK、

    [引述 USER="Venkata Krishna G"]是否可以仅为该控制卡购买集线站,或者是否可以使用不带集线站的控制卡以及从连接多路复用器引脚访问信号(通过删除相关跳线)。[/QUERPLET]

    不、TI-estore 上仅提供扩展坞。 您只需购买匹配连接器、然后使用公头将其安装在零 PCB 上、从而创建您自己的集线站。 可在 controlSUITE 中对接站的 BOM 中找到匹配的器件型号。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gautam、

    感谢您的回复、

    我想、该控制卡由两个电源供电。 当我将控制卡与 XDS100连接时、一个 LED 将亮起(LD4)、当我将其连接到硬件板(逆变器)时、LD1和 RJ-45插孔(以太网)的 LED 将亮起。

    我认为控制卡的某些部分是由扩展坞供电。

    此致、
    Venkata Krishna G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、你说得非常好!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkata、

    Gautam 的回复是否能帮助您解决问题?

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mark Labbato:

    我收到了 Gautam 提供的一些信息、但仍有几个问题需要回答。

    如上所述、我们拥有此套件"TMDSHV1PHINVKIT"和 F28M35xx ISO 控制卡{版本1.0}。 我想将此控制卡用于其他一些电力电子应用。

    1.很遗憾我没有扩展坞、是否有机会做一些事情、以便我可以将其用于我的应用。

    2.是否存在任何软件互锁或任何其他限制、使 F28M35xx 控制卡仅与 TMDSHV1PHINVKIT 配合使用。

    提出 Q2的原因是、

    作为我工作的一部分、首先我必须使用嵌入式编码器测试 PIL、然后是硬件实现阶段。 为了实现这一点、我将 F28M35xx 控制卡插接到 TMDSHV1PHINVKIT 并尝试使 LED 闪烁、但我遇到错误、指出处理器处于脱机或未连接状态。 (仅控制卡已通电、但对于 TMDSHV1PHINVKIT、我没有提供任何直流电压)

    此致、
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkat、

    1.坞站不可单独购买。 您可以参考原理图、并构建自己的原理图。
    F28M35xx controlCARD 是一款独立开发套件。 对于如何与套件一起使用它、没有锁或限制。 您可以为任何应用程序开发自己的软件。 在尝试连接到器件之前、请确保器件接收到正确的电压。 如果您只想测试软件、则可以将仿真器 USB 插入 J20、并将另一个 USB 插入 J2、从而为 MCU 提供3V3。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对为 controlCARD 供电的更多说明;
    如果 controlCARD 由下面的基板供电并插入了 USB 外设的 micro-USB,则有二极管可以管理两个电源之间接地电位不匹配的问题。 但是、在使用这种情况时、可以开发接地回路。 这在很大程度上只有当基板是某种高压功率级时才是危险的。

    谢谢、
    标记