This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tms320f280049m:实验 套件器件封装

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/606663/tms320f280049m-exper-kit-device-package

器件型号:TMS320F280049M
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

您好!

有一个具有 F280049 BGA 的旧实验套件。 我的客户有这种情况。 我们销售的100引脚 QFN 封装网络。 套件是否仍然有效? 或者他应该购买一个新的吗? 运行的示例是什么?

此致 Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    一般而言、大多数或所有示例仍然有效。 唯一的例外情况是、如果软件已经针对芯片修订版本中发生的修复进行了更改、或者任何软件依赖于特定的硬件套件配置。 我们的大多数 controlSUITE 示例都可以在任何套件上运行。

    除非有新版本的器件发生影响客户开发的变化、否则旧套件可能会正常。

    此致、
    Kris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在 C2000ware 中、仅是100QFN 控制卡的原理图。 您能否向我发送 BGA controlCARD 的原理图? BGA controlCARD 上没有 S2和 S3。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    请注意、采用 BGA 的 controlCARD 是 controlCARD 的初始发行版。  现在已弃用。  我将就您的问题离线与您沟通。


    谢谢、
    Brett