请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 您好!
我在控制套件的示例 ADC_SoC_ePWM 之后完成了代码。 我总共有6个 ePWM 和6个 ADC。
但是、我无法使 ADC 和 ePWM 同时工作、尽管如果另一个 ADC 和 ePWM 被禁用、它们中的每一个都可以完美地单独工作。
我想知道我是否在计时上犯了任何错误、或者代码很长。 (目前它有1000条线路)对于触发 ISR 的 ePWM6、我一直启用它。 这是原因吗?
谢谢、
Shenli