This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:无法使 ADC 和 ePWM 同时工作

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/604346/tms320f28377d-cannot-make-adc-and-epwm-work-simultanuously

器件型号:TMS320F28377D

您好!

我在控制套件的示例 ADC_SoC_ePWM 之后完成了代码。 我总共有6个 ePWM 和6个 ADC。

但是、我无法使 ADC 和 ePWM 同时工作、尽管如果另一个 ADC 和 ePWM 被禁用、它们中的每一个都可以完美地单独工作。

我想知道我是否在计时上犯了任何错误、或者代码很长。 (目前它有1000条线路)对于触发 ISR 的 ePWM6、我一直启用它。 这是原因吗?

谢谢、

Shenli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenli、

    您能更详细地描述一下您的 ePWM 和 ADC 设置吗?  ePWM 的运行频率是多少?

    当然、ISR 代码持续时间太长也是可能的、这会导致问题。  对此进行的一些检查包括:

    • 降低 ePWM 频率
    • 在 ISR 中注释掉不必要的代码
    • 使用代码分析器来测量 ISR 的持续时间并与 ePWM 频率进行比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    很抱歉耽误你的回答。 我已经解决了。 这是因为我在 ISR 的 ADC 部分中设置了一些死区循环、但没有初始化 ePWM。 我希望我能更加小心。

    谢谢、

    Zou Shenli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenli、

    感谢您将解决方案发布到您的问题。