请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-SOLAR-ONEPHINV Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE
支持路径:/Product/Development 和故障排除/
尊敬的马先生:
美好的一天!
我只想问一下如何为 EVM TIDM-SOLAR-ONEPHINV 设置构建1。 它是否还需要连接到400Vdc 电源?
我已经加载了源代码并使其运行、但我不确定是必须在其主电源部分加载400Vdc、还是只需通过 GUI 进行设置。
谢谢你。
此致、
D-Ann Perez