This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-SOLAR-ONEPHINV:EVM 测试

Guru**** 2537290 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-SOLAR-ONEPHINV, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/606574/tidm-solar-onephinv-evm-testing

器件型号:TIDM-SOLAR-ONEPHINV
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

支持路径:/Product/Development 和故障排除/

尊敬的马先生:

美好的一天!

我只想问一下如何为 EVM TIDM-SOLAR-ONEPHINV 设置构建1。 它是否还需要连接到400Vdc 电源?  

我已经加载了源代码并使其运行、但我不确定是必须在其主电源部分加载400Vdc、还是只需通过 GUI 进行设置。  

谢谢你。

此致、

D-Ann Perez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 UG 第19-20页

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HV_SOLAR_DC_AC_v1.1\~文档