This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:如何实现与 F20869 Launchpad 和其他控制器的 CAN 通信。

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/606461/ccs-launchxl-f28069m-how-to-implement-can-communication-with-f20869-launchpad-and-other-controller

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:DRV8301controlSUITEMOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我们诚挚地问候大家、

我有 F28069m launchpad、它已使用 DRV8301逆变器针对 BLDC 电机成功进行测试。

是否有人可以告诉我 CAN 设置、以便与其他控制器通信?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    motorWare 中没有 CAN 示例、但您可以参阅 controlSUITE 中的 CAN 示例项目、以实现与其他控制器的 CAN 通信。 您可以将嵌入在 Launchpad 板上的 CAN 收发器用作 CAN 接口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yanming。