请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28069M 主题中讨论的其他器件:DRV8301、 controlSUITE、 MOTORWARE
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我们诚挚地问候大家、
我有 F28069m launchpad、它已使用 DRV8301逆变器针对 BLDC 电机成功进行测试。
是否有人可以告诉我 CAN 设置、以便与其他控制器通信?
谢谢。