This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXIDDK379D:如果要使用16位 ADC,应使用哪种电流感应方法??

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMDXIDDK379D, DESIGNDRIVE, THS4531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/606373/ccs-tmdxiddk379d-if-i-want-to-use-16-bit-adc-which-current-sensing-method-i-should-use

器件型号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DDESIGNDRIVETHS4531

工具/软件:Code Composer Studio

我想使用16位 ADC,但使用 TMS320F28379D 16位 ADC 需要使用 差动输入模式。

因此,我只能使用分流电流感应,也可以使用 LEM 电流感应?

如果可以使用 LEM 电流感应,如何 配置 差动输入??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我真的需要帮助~~
    我想知道如何使用 LEM 电流感应来进行16位 ADC 转换??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用这两个传感器进行差分感应。 对于 LEM、您必须将单端信号转换为差分信号。 与此类似:
    cds.linear.com/.../572_circuit_1.jpg

    上面的配置只是一个图示。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    那么、我使用 LEM 进行16位 ADC 转换、我需要更改 LEM 感应电路吗?
    或者我需要向我的 DesignDRIVE 开发套件( TMDXIDDK379D )添加新电路吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,我使用 LEM 电流感应来进行16位 ADC 转换,我需要更改或向 TMDXIDDK379D 添加新电路?
    或 TMDXIDDK379D 可以直接进行 LEM 电流感应16位 ADC 转换?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好'6109、

    我不确定您的硬件的当前状态是什么、但您需要 LEM 传感器->单端到差分运算放大器电路-> ADC 输入。  

    对于转换电路、您可以使用单个全差分运算放大 器(例如 THS4531)或一对单端运算放大器。