请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDXIDDK379D 主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D、 DESIGNDRIVE、 THS4531
工具/软件:Code Composer Studio
我想使用16位 ADC,但使用 TMS320F28379D 16位 ADC 需要使用 差动输入模式。
因此,我只能使用分流电流感应,也可以使用 LEM 电流感应?
如果可以使用 LEM 电流感应,如何 配置 差动输入??