Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28062
器件型号:TMDSPLCKITV4-CEN
您好!
考虑到配置:(TMS320f28PLC84 PLC 调制解调器和 TMS320F28062 应用 MCU)、 我了解了如何使用 G3-DC-SDK 封装(www.ti.com/.../ti-plc-g3-dc)中的 LMAC 二进制文件 使节点能够在 LMAC 模式下工作。 此外,我还有以下三个问题:
1) 1)通过将一个节点配置为 TX 和将其他节点配置为 RX、LMAC 模式是否可与多个节点一起使用?
我知道只有当节点处于传输范围内时、才会发生消息传输、因为不会有任何网络构建来启用多个跃点。
2) 2)我看到有采用 LMAC 模式的 ACK [MAC_STAT_NO_ACK (0xE9)是 DATA_TRANSMIT.CONFIRST](DC v4.8文档:TI_plcSUITE_G3_dc_host_msg.pdf)的可能状态之一。
是否可以禁用 ACK?
3) 3)寻址在 LMAC 模式下是如何工作的。 是否在广播中发送消息? 这将有助于说明在多个 RX 节点的情况下,每个节点如何通过对发送方节点的 ACK 进行响应?
如有任何澄清,将不胜感激。
此致、
Shailja