主题中讨论的其他器件:TMS320F28035
Hallo 所有人、
我正在从事直流/直流相移全桥转换器、TI 也使用 C2000 TMS320F28035控制器提供了这方面的内容。 到目前为止、我在升压模式下的拓扑说明中发现的问题。 TI 文档中未详细描述推挽电流馈送升压拓扑、因为文档"TIDUAi7.pdf "中介绍了其降压操作。
甚至我也找到了一个包含"slua560c"中的降压操作计算的 TI 文档。 但与升压模式类似。 我在低负载下会获得高电流峰值、并且会在任何时候损坏 MOSFET。图1和图2显示了该问题、即在没有如此高峰值的情况下正常运行。 图3中的电路图。
如果有人以不同的间隔及其波形发送升压模式说明、或者解释当我打开具有相移 PWM 的全桥和具有不同占空比的次级侧推挽 MOSFET 时、该问题为什么会出现在轻负载条件下、这将是非常好的 180°相位差、如 TI 手册中所述。
另外、让我知道以下电路是否正确或需要进行一些更改? 我在初级侧还有两个二极管、也由 TI 提供。