This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-BIDIR-400-12:轻载条件下双向降压/升压相移转换器的升压操作问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602779/tidm-bidir-400-12-boost-operation-problems-for-the-bi-directional-buck-boost-phase-shift-converter-under-light-load

器件型号:TIDM-BIDIR-400-12
主题中讨论的其他器件:TMS320F28035

Hallo 所有人、

我正在从事直流/直流相移全桥转换器、TI 也使用 C2000 TMS320F28035控制器提供了这方面的内容。 到目前为止、我在升压模式下的拓扑说明中发现的问题。 TI 文档中未详细描述推挽电流馈送升压拓扑、因为文档"TIDUAi7.pdf "中介绍了其降压操作。

甚至我也找到了一个包含"slua560c"中的降压操作计算的 TI 文档。 但与升压模式类似。 我在低负载下会获得高电流峰值、并且会在任何时候损坏 MOSFET。图1和图2显示了该问题、即在没有如此高峰值的情况下正常运行。 图3中的电路图。

如果有人以不同的间隔及其波形发送升压模式说明、或者解释当我打开具有相移 PWM 的全桥和具有不同占空比的次级侧推挽 MOSFET 时、该问题为什么会出现在轻负载条件下、这将是非常好的 180°相位差、如 TI 手册中所述。

另外、让我知道以下电路是否正确或需要进行一些更改? 我在初级侧还有两个二极管、也由 TI 提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到的电路图是系统的高级方框图。 请参阅包含详细电路图的原理图文件。

    您是否使用了基于 TIDUAI7附带的 TI 设计文件构建的电路板(http://www.ti.com/tool/TIDM-BIDIR-400-12?)您是否使用 TI 的400V - 12V 双向直流/直流软件(本 TI 设计附带)? 您能描述一下您的测试设置吗?  

    谢谢你。

    Hrishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我还有一个 PCB 作为 perTI 设计文件,但有了 TI 设计文件,问题就出在信号失真方面。 当我在升压模式中进入12V 输入时、每次失真和 PC 的 USB 连接断开后、控制器停止工作。 我还在尝试解决它的问题。
    其次、正如我之前的描述中提到的、升压操作并未描述、因为我已经找到了针对同一拓扑的降压操作文档。 降压运行中的特殊计算。是否可以向我发送此拓扑的升压运行操作的操作说明以及不同输入电压和负载条件下初级侧 Trafo 或电桥电流的电流波形、其说明手册中未对此进行说明。

    如果您能提供这些信息、我将非常感激、以便我可以比较实际结果并解决此问题。