请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28069M 尊敬的 InstaSPIN-MOTION 团队:
我有一个与 SpinTAC-POSCONV (位置转换器)速度测量功能相关的问题:在仍然确保 测量精度的情况下、它可以管理的以 RPM 为单位的最低速度是多少?
此外、当我阅读 F28069数据表中的 QEP 部分时、描述了两种测量速度的方法:一种用于高速范围、另一种用于低速范围。 我想知道 SpinTAC-POSCONV 适用于哪种方法?
谢谢!