This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:SpinTAC-POSCONV 可以管理的最低速度是多少?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605061/launchxl-f28069m-what-is-the-lowest-velocity-which-spintac-posconv-can-manage

器件型号:LAUNCHXL-F28069M

尊敬的 InstaSPIN-MOTION 团队:

我有一个与 SpinTAC-POSCONV (位置转换器)速度测量功能相关的问题:在仍然确保 测量精度的情况下、它可以管理的以 RPM 为单位的最低速度是多少?  

此外、当我阅读 F28069数据表中的 QEP 部分时、描述了两种测量速度的方法:一种用于高速范围、另一种用于低速范围。 我想知道 SpinTAC-POSCONV 适用于哪种方法?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    有人知道答案吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SpinTAC 位置转换器的最低速度没有规格、完全基于您设计的系统。

    SpinTAC 位置转换器可以测量编码器允许的低速度。  编码器的有效最小分辨率为(1 / )/ * 60 RPM。  这就是 SpinTAC 位置转换器包含可配置低通滤波器的原因、因此您可以对该速度进行滤波、从而实现比编码器允许的速度更低的速度。

    [引用 user="Tran Binh Duong"]我想知道 SpinTAC-POSCONV 适用于哪种方法?

    SpinTAC 位置转换器仅使用脉冲计数方法进行速度计算。

    系统在低速时有效控制速度的能力也将基于电流环路增益和速度环路增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Adam 的明确回答!