This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于比较器子系统(CMPSS)

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605532/about-comparator-subsystem-cmpss

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE
幸会。
我想将比较器子系统(CMPSS)与 TMS 28375S 一起使用。
此功能是否可与 WDT 正常配合使用?
我称之为手册、但我无法理解。
此外、我想告诉我在使用 CMPSS 时是否需要小心。
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hara、

    欢迎来到论坛。

    您可以在 controlSUITE 或 C2000Ware 中的器件特定文件夹中找到使用 CMPSS 的示例。 不确定 WDT 代表什么、您能解释一下 吗? 此外、您是否还想在《技术参考手册》中扩展您遇到的理解问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我没有得到解释。

    我说的是:

    WDT =看门狗定时器
    来源:图11-1 CMPSS 模块框图(临1354)

    我想使用此模块在软件中检测过流。
    我想使用 COMPSTS [COMPLLATCH]、CTRIPL (将来连接到跳闸4)

    换句话说、我想知道这个模块有多可靠。
    例如、即使在生成看门狗时也可以执行过流检测吗? 等等。 。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../spruhx5d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hara、

    检测过流/过压是 CMPSS 的常见用例之一。

    从广义上讲、您可以将监测到的电流与 基准电流进行比较、过流情况发生时、CMPSS 将跳闸。

    不确定您的意思是"有多可靠"、但如果您问 CMPSS 对于检测过流情况的解决方案有多好、我会说它是最好的之一、主要是因为它非常快。 但是、与所有比较器一样、CMPSS 对输入端的噪声很敏感。 为了帮助缓解这种情况、CMPSS 中内置了许多特性、可使系统更好地抗噪声干扰、例如可配置迟滞、输出滤波器和锁存机制。

    看门狗计时器复位将复位包括 cmpss 配置寄存器在内的外设、因此 cmpss 将不再跳闸、因为它必须重新配置。