请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE、 C2000WARE
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hara、
检测过流/过压是 CMPSS 的常见用例之一。
从广义上讲、您可以将监测到的电流与 基准电流进行比较、过流情况发生时、CMPSS 将跳闸。
不确定您的意思是"有多可靠"、但如果您问 CMPSS 对于检测过流情况的解决方案有多好、我会说它是最好的之一、主要是因为它非常快。 但是、与所有比较器一样、CMPSS 对输入端的噪声很敏感。 为了帮助缓解这种情况、CMPSS 中内置了许多特性、可使系统更好地抗噪声干扰、例如可配置迟滞、输出滤波器和锁存机制。
看门狗计时器复位将复位包括 cmpss 配置寄存器在内的外设、因此 cmpss 将不再跳闸、因为它必须重新配置。