This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:串行通信/通过 USB 将数据打印到 Putty

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605000/launchxl-f28379d-serial-communication-print-out-data-to-putty-through-usb

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

我执行了一些 ADC 并将数据存储到数组中。 我想使用这些数据在 Excel 中绘制一个图形、以查看 ADC 的性能。

我一直在获取该数据。 我检查了 SCI 示例、但它没有太大帮助。 我认为有一种简单的方法、比如 printf。  

因此、我想知道我是否可以使用 printf 来显示 PuTTy 上的数据。 如果是、我是否必须配置 UART/SCI? F28379D 的默认波特率是多少?

我还乐于使用其他解决方案来测量 ADC 的速度并获取数据。  

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    另一张海报询问了数据日志/图形功能、用户可以通过 code composer 访问该功能。

    线程中有图形的快照。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/604817/2226193#2226193

    还有一个 GUI Composer、我对它没有任何经验、但您可以使用它通过 JTAG 将数据阵列从器件中拉出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 我不知道调试模式下的图形函数可以绘制数组。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    出于调试目的、您可以按照建议的可编程解决方案使用 CCS 中的图形工具。 另一种简单的方法是在存储器浏览器中查看样本数组、然后将结果保存到文件中、然后打开文件并将结果粘贴到 Excel 中。

    如果您想扫描终端系统中的数据输入/输出、可以使用 SCI/RS-232、USB 或 JTAG。 使用 JTAG 搜索"DSS"或"Debug Server Scripting"、以了解如何通过 JTAG 以编程方式获取器件的数据。