请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 我执行了一些 ADC 并将数据存储到数组中。 我想使用这些数据在 Excel 中绘制一个图形、以查看 ADC 的性能。
我一直在获取该数据。 我检查了 SCI 示例、但它没有太大帮助。 我认为有一种简单的方法、比如 printf。
因此、我想知道我是否可以使用 printf 来显示 PuTTy 上的数据。 如果是、我是否必须配置 UART/SCI? F28379D 的默认波特率是多少?
我还乐于使用其他解决方案来测量 ADC 的速度并获取数据。
此致、
Tom