This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:是否可以使用过采样进行多个 ADC 转换?

Guru**** 2530350 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/605024/launchxl-f28379d-is-it-possible-to-do-multiple-adc-conversions-with-oversampling

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

我正在查找数据表、但找不到信息。  

如果可能、如何使用过采样进行多个 ADC 转换。 我必须测量2个具有高 ADC 采样率的信号。  

我还想知道默认的 SYSCLK 频率是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    请看目录中 controlSUITE 中的"adc_soc_Continuous"示例

    \ti\controlSUITE\device_support\F2837xD\V200\F2837xD_examples_CPU1\

    这显示了如何以最大采样率进行采样。 您可以通过增加 ACQPS/S+H 持续时间来减慢此过程。 或者、您可以切换到 ePWM 采样(类似于"ADC_SoC_ePWM"示例)以精确控制采样率。 如果您希望在执行 ePWM 驱动采样时使用多个 SOC/结果寄存器获得类似的缓冲效果、则可以使用"突发模式"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Devin。
    我还想知道:默认 SYSCLK 为200MHz 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您通常会以200MHz 运行器件、示例通常会为您提供默认设置。

    由于相同的软件示例可以在不同的硬件(Launchpad、controlCARD、工厂测试板和用户硬件)上运行并使用不同的时钟源(10MHz 内部振荡器和各种外部 XTAL 或振荡器)、我强烈建议对 PLL 配置进行完整性检查。 如果您关闭了乘法器或除法器、则最终可能会运行过快或过慢、这可能不会损坏器件、但可能会导致一些难以调试的奇怪行为。

    如果 PLL 输入为20MHz、则通常使用20MHz x 20 = 400MHz PLL 原始时钟。 然后、SYSCLK = PLL 原始时钟/ 2以获得 SYSCLK = 200MHz。 如果输入为10MHz、则执行相同的操作、但使用乘法器40。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Devin。 我查看了我的寄存器、发现 XTAL 被用作 OSCCLK。 现在、我想知道如何知道 XTAL 的频率。 似乎可以更改 XTAL 频率
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XTAL 为10MHz 、见第17页

    http://www.ti.com/lit/ug/sprui77/sprui77.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但技术参考手册(第115页)中的示例指出 XTAL 为15MHz。 这就是我被混淆的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    以上摘录只是一个示例。 输入频率和类型可由(由电路板设计人员)从各种可能性中进行选择、前提是它符合数据表中的要求:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Devin。 现在、我了解 XTAL 的工作频率范围是10~20MHz。 是否有可以设置 XTAL 频率的 API 函数? 是否有寄存器我可以查找 XTAL 值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入频率由电路板设计设置、因此不需要进行软件设置或查找。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、你是对的。