您好、香榭丽舍、一位客户联系了我以下方面:
"我们的设计在生产中没有连接到 XRSn 引脚的上拉电阻器。
有哪些风险? 内部弱上拉电阻是否足够?
我们能否以任何方式验证此问题的设计稳健性?"
TMS320F28035技术规格的最新变化中的一个变化是关于/XRS 引脚。 最新版本的规范要求在这个引脚上有一个上拉电阻器。
SPRS584J、2013年10月、表2-2: 说明 出于抗噪的原因、R-C 电路必须连接到此引脚。
SPRS584K、 kΩ 年6月、表4-1:kΩ 了这一点:应在 XRS 和 VDDIO 之间放置一个介于2.2k Ω 和10k Ω 之间的电阻器。 如果在 XRS 和 VSS 之间放置一个用于噪声滤波的电容器、则该电容器应为100nF 或更小。
这是否意味着 C 不是强制性的、而 R 是强制性的? 客户是否应进行改装? 或者如何评估它?
Patrick、谢谢、致以最诚挚的问候
PS: