This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:是否有 IOL V.S.的任何特性图 音量?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/603127/tms320f28069-is-there-any-characteristics-chart-of-iol-v-s-vol

器件型号:TMS320F28069

您好、TI 专家

根据 F28069数据表的建议运行条件表、最大低电平输出灌电流 IOL 为4mA (非组2)、最大低电平输出电压为0.4V。

IOL V.S 是否有任何特性图 请输入音量?

或  

当 IOL = 0.36mA 时、我的客户想知道电压。

此致、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yane、

    遗憾的是、我们没有要共享的特征电压与 IOL 曲线。  这些缓冲器的输出阻抗非常低、并且在不同的电流负载下具有相对线性的特性。  0.36/4 * 0.4v = 0.036V 的简单缩放。  对于裕度、我将其乘以3、得出大约0.1V。  这是一个非正式的估计、不一定能在所有条件下得到保证、但根据您的应用需求、应该是非常合理的。

    另一个想法是查看 F28069 Web 文件夹中提供的 IBIS 模型:该文件夹包含 IOS 的 I/V 曲线:

    http://www.ti.com/product/TMS320F28069/toolssoftware#simulationmodels

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    感谢您的盛情款待。
    我将向我的客户告知这一点。

    此致、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我的客户还有其他问题。
    请允许我确认以下问题。

    ----
    GPIO 的 IV 特性是否有温度特性和老化特性?
    据说它只能作为参考值处理、因此我们希望通过计算来严格计算它。
    ----

    您是否有上述特征或备选建议?

    此致、
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yane、

    我们没有 GPIO 的 IV 特性。  但是、老化后、我们仍然保证器件将在数据表限制范围内继续运行。

    您查看的数字还考虑了电压和温度的变化。

    此致、
    Cody