请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 您好、TI 专家
根据 F28069数据表的建议运行条件表、最大低电平输出灌电流 IOL 为4mA (非组2)、最大低电平输出电压为0.4V。
IOL V.S 是否有任何特性图 请输入音量?
或
当 IOL = 0.36mA 时、我的客户想知道电压。
此致、
是的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家
根据 F28069数据表的建议运行条件表、最大低电平输出灌电流 IOL 为4mA (非组2)、最大低电平输出电压为0.4V。
IOL V.S 是否有任何特性图 请输入音量?
或
当 IOL = 0.36mA 时、我的客户想知道电压。
此致、
是的
Yane、
遗憾的是、我们没有要共享的特征电压与 IOL 曲线。 这些缓冲器的输出阻抗非常低、并且在不同的电流负载下具有相对线性的特性。 0.36/4 * 0.4v = 0.036V 的简单缩放。 对于裕度、我将其乘以3、得出大约0.1V。 这是一个非正式的估计、不一定能在所有条件下得到保证、但根据您的应用需求、应该是非常合理的。
另一个想法是查看 F28069 Web 文件夹中提供的 IBIS 模型:该文件夹包含 IOS 的 I/V 曲线:
http://www.ti.com/product/TMS320F28069/toolssoftware#simulationmodels
此致、
Jason