This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:TMS320F28027F DRV8305与外部低频时钟信号同步

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/604110/ccs-tms320f28027f-tms320f28027f-drv8305-sync-to-external-low-frequency-clock-signal

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:DRV8305

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

I#m 使用 TMS320f28027F 和 DRV8305在定制板上工作、以驱动小型2极 BLDC 电机。 这些示例的复杂性给我留下了深刻的印象。 我想知道是否可以同步到外部120Hz 方波信号、其中占50%。 Instaspin 应将电机位置锁定为此信号。 还需要控制相对于同步信号的相位偏移。 在我的情况下、我想驱动一个类似于色轮的电机、它必须同步到视频处理 FPGA 部件。 我想在速度环路之上添加一个相位环路。 电机将只驱动"色轮"、并且没有真正改变扭矩。 速度将约为3600 RPM。 但现在、我想知道这是否可能、或者我是否需要另一个设置/硬件。 由于我已经花了很多时间让电机在前几个实验中旋转、我希望确保这是正确的方向。

感谢您提供任何信息、

Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这种情况似乎需要位置闭环、您可以使用"Rs 重校准"函数来锁定和对齐转子位置、然后通过"EST_getAngle_pu ()"获取转子角度、通过在速度环路顶部添加位置环路来实现简单的位置控制。 您可以将 lab12x 和 alb13x 作为参考、以了解 位置控制示例 InstaSPIN-MOTION、但 F28027F 不支持 InstaSPIN-MOTION。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yanming、

    感谢您的快速回答! 那么、用 F28069F 代替 F28027F 是否更好? 或者、您认为27F 仍能正常工作吗? 如果可能、我不想制作新的电路板。 它非常小、因此我更喜欢27F。

    非常感谢您、

    Fabian