This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARCEXPKIT:TMDSSOLARCEXPKIT

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/603437/tmdssolarcexpkit-tmdssolarcexpkit

器件型号:TMDSSOLARCEXPKIT

我正在使用 "MPPT (最大功率点跟踪)"算法研究用于"PV 电池充电"和"PV 逆变器"的太阳能学习套件。  

我想根据下面给定的图片进行工作。

正如您看到的、它使用 MPPT 算法、根据该算法、我们必须不断地将占空比更改为在 MPP (最大功率点)下工作。

为 DC-DC 转换器提供的栅极脉冲应该具有不同的占空比、以便在 MPP 上运行太阳能电池板。

我的问题是、当我浏览源代码时、我无法找到占空比是如何不断变化的?  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看文档

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\SolarExplorer_v1.1\SolarExplorer_PVBattChg_F2803x\~文档

    它将告诉您我们如何更改占空比、在这里有一个汇编 ISR、用于更新 PWM。 请参阅文档中的图8。