This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28035:真正的 TMDS2MTRPFCKIT -需要文档

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602990/tmdsdock28035-really-tmds2mtrpfckit---need-docs

器件型号:TMDSDOCK28035
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我有一个 TMDS2MTRPFCKITS、它具有来自 Anaheim Automation 的2个 BLDC 电机;我丢失了文档-是否有地方可以提供此套件的文档?

我更新了控制套件-但在那里看不到它们。

有人在 CCS 下有文档和示例程序吗?  

可能在某个地方有存档?

提前感谢、
约翰·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    TMDS2MTRPFCKIT 在售时有两种评估途径。  

    (1)一个完全由 TI 完成、包含两个封装:
    http://www.ti.com/lit/zip/sprc675
    +
    http://www.ti.com/lit/zip/sprc922

    (2) controlSUITE 中已进行更新(包含十字线 GUI)。  在 controlSUITE 中、可以在以下路径中找到它:
    \controlSUITE\development_kits\LVMultiAxis+PfcKit_v1.4\

    我可能会推荐路径(1)、因为我认为它具有更直接的评估路径。

    祝您在项目中好运!


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Brett、
    今天稍后我将介绍这一点、并让您了解它是如何实现的。

    谢谢!
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brett、

    开始工作-我现在正在执行此步骤:
    #define LEVEL2 2. //验证 ADC、PARK /Clarke、校准偏移

    但是、我想知道、我在 controlSUITE 中发现了这一点:
    TMDS2MTRPFCKIT-2xPM_Sensorless -在以下位置:
    \controlSUITE\development_kits\LVMultiAxis+PfcKit_v1.4\2xPM_Sensorless_v1_1.

    但我在2xPM_Sensorless.c 中得到此错误:
    "../2xPM_Sensorless.c"、第1469行:警告:隐式声明函数"pid_macro"
    "../2xPM_Sensorless.c"、第1488行:警告:隐式声明函数"pid_macro"
    "./2xPM_Sensorless.c"、第1490行:错误:预期为";"
    "./2xPM_Sensorless.c"、第1491行:错误:预期会有一条语句
    "./2xPM_Sensorless.c"、第1492行:错误:预期会有一条语句
    "./2xPM_Sensorless.c"、第1499行:错误:预期为";"
    "../2xPM_Sensorless.c"、第1500行:错误:需要一条语句
    "./2xPM_Sensorless.c"、第1504行:错误:预期为";"
    "../2xPM_Sensorless.c"、第1505行:错误:预期会出现一条语句
    "./2xPM_Sensorless.c"、第1511行:错误:预期为";"
    "../2xPM_Sensorless.c"、第1567行:警告:隐式声明函数"SVGEN_MACROM"
    "./2xPM_Sensorless.c"、第1570行:错误:预期为";"
    "./2xPM_Sensorless.c"、第1577行:错误:预期为";"
    在"../2xPM_Sensorless.c"的编译中检测到10个错误。

    我应该在哪里挑选这些宏?

    谢谢、
    约翰·W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett、

    好的-从这里抓取包含内容似乎是这样的:
    \controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\math_blocks\fixed_v1.1

    我在
    #define LEVEL2 2 //验证 ADC、PARK /Clarke、校准偏移

    也是如此。

    此致、
    约翰·W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而且...我可以使用 Crosshairs 应用程序进行连接:

    此致、
    John