This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:HFI 问题

Guru**** 2537380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/603296/tms320f28034-hfi-problem

器件型号:TMS320F28034

我通过 HFI.lib 调试电机。 我喜欢挑选你的大脑来了解一些 HFI 问题。
1:当电机处于 HFI 状态时、电机发出噪音。 可以消除噪声吗? 我应该调整哪个参数来消除噪声。

2:当电机处于 NS_ID 状态时、能否调整相电流? 我应该调整哪个参数。

3:使用 HFI 时、我给出正速度指令、有时电机可以正向启动、但有时电机反向启动。 电机角度是否不正确? 当我给出正速度指令时、我应该调整哪个参数来使电机每次向前启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.高频电压注入不能完全消除噪声。 您可以调整注入电压的幅度以降低噪声、但这可能会降低 HFI 和 IPD 的性能以获得正确的角度和转子位置。

     2.调整 IPD_HFI EXC_MAG_RAW_PU 和 IPD_HFI EXC_MAG_FIN_PU、但较低的电流可能会影响性能。

    3.也许没有得到正确的转子位置,你可以调整 IPD_HFI_setParams()中的参数,如注入 电压频率和幅度。   正如您知道的、 该算法仅支持具有明显凸极比的 IPM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,
    我同意你的意见。 我的应用对噪声很敏感。 我的要求是电机处于无传感器启动状态时没有噪声。
    可以使用 HFI.lib 吗? 如果我继续使用 HFI.lib、噪声是不可避免的。 如果是、我是否应该更改解决方案? TI 是否有解决方案或其他替代方案。