请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28027F 主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027F、 controlSUITE
大家好、
我使用的是 LAUNCHXL-F28027F。 路由到 ADCINA5的内部温度传感器读取的是120°C @ 25°C 的室温。 偏移和增益如下。
增益= 5629 (采用 Q15格式) 和0.1717834 (采用浮点格式)
偏移= 1692 (ADC 计数)
请帮助。