This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:内部温度传感器读取更多信息

Guru**** 2575355 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/601992/tms320f28027f-internal-temperature-sensor-reading-more

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28027FcontrolSUITE

大家好、

我使用的是 LAUNCHXL-F28027F。 路由到 ADCINA5的内部温度传感器读取的是120°C @ 25°C 的室温。 偏移和增益如下。

增益= 5629 (采用 Q15格式) 和0.1717834 (采用浮点格式)

偏移= 1692 (ADC 计数)

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    您是否仔细研究了这个示例代码:C:\ti\controlSUITE\device_support\f2802x\v230\F2802x_examples_structs\adc_temp_sensor_conv

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raghu、

    您仍有问题吗?

    您是如何获得增益和失调电压读数的?

    您是否为 ADC 使用内部或外部基准?

    此致、
    Cody