This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MOTORWARE:控制器设计

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/602502/motorware-controller-design

器件型号:MOTORWARE
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

TI 电机软件 instaspin FOC 中的速度和位置 PI 控制器是如何设计的? 是否有任何有关该方法的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amrutha、

    Motorware 包括并行和串联形式的 PI 控制器。 原则上、也可以在外部环路中使用-主要区别在于它们的调整方式。

    用户通常通过调整瞬态响应来获得控制器系数:即重复引入位置或速度的阶跃变化、捕获瞬态并调整 P 和 I 项。 这是一个通用的过程、在多个地方都有详细的记录。

    您可能会发现下载 C2000Ware 并查看数字控制库中的 PI 文档会有所帮助。 如果需要关注、我会附上一份文档、其中描述了串联和并联 PI 情况下模拟和数字系数之间的关系。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Richard

    e2e.ti.com/.../PI-controller-equations.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 FOC 速度控制器、请参阅《InstaSPIN 用户指南》第11章的后续部分。 有关运动位置控制器、请参阅第12章。

    www.ti.com/.../spruhj1g.pdf

    电流控制器是闭源控制器、而不是速度控制器。 请浏览代码、了解我们如何在 InstaSPIN-FOC 实验中实现速度控制器。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我阅读了第11章。 讨论了 PI 控制器设计的理论。 并通过选择带宽和阻尼因子来降低设计。 但未指定在 motorware 代码中选择的值。 也在代码中  

    KP=(最大0.02 * 电流*满量程频率)/(满量程电流)

    Ki =(2 *最大 当前*满量程频率*控制周期)/(满量程电流)

    您能解释一下它来自哪里吗?

    谢谢

    Amrutha