请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MOTORWARE 主题中讨论的其他器件: C2000WARE
TI 电机软件 instaspin FOC 中的速度和位置 PI 控制器是如何设计的? 是否有任何有关该方法的文档?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Amrutha、
Motorware 包括并行和串联形式的 PI 控制器。 原则上、也可以在外部环路中使用-主要区别在于它们的调整方式。
用户通常通过调整瞬态响应来获得控制器系数:即重复引入位置或速度的阶跃变化、捕获瞬态并调整 P 和 I 项。 这是一个通用的过程、在多个地方都有详细的记录。
您可能会发现下载 C2000Ware 并查看数字控制库中的 PI 文档会有所帮助。 如果需要关注、我会附上一份文档、其中描述了串联和并联 PI 情况下模拟和数字系数之间的关系。
但愿这对您有所帮助。
此致、
Richard