请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28335 Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用的是 DSP TMS320F28335。
我已经运行了 CAN 的 controlSUITE 程序、并对程序进行了一些更改、并且能够传输数据。
在硬件中、DSP 的 GPIO 连接 到 ISO1050DUB、然后 CANH 和 CANL 通过120欧姆的端接输出。
现在、我必须在该总线上实施 CANopen 协议。
1) 1)如何开始对 CANopen 进行编程? 如果是 CAN、我已经阅读了 TI 针对 eCAN 的文档、并了解了如何使用 CAN 的寄存器进行传输和接收。
2) 2) CANopen 协议使用哪些寄存器?
3) 3)如果您有任何在 F28335上运行的 CANopen 示例程序、请分享。