This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:如何在 CAN 总线上实施 CANopen 协议

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/600477/ccs-tms320f28335-how-to-implement-canopen-protocol-on-can-bus

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 DSP TMS320F28335。

我已经运行了 CAN 的 controlSUITE 程序、并对程序进行了一些更改、并且能够传输数据。

在硬件中、DSP 的 GPIO 连接 到 ISO1050DUB、然后 CANH 和 CANL 通过120欧姆的端接输出。

现在、我必须在该总线上实施 CANopen 协议。

1) 1)如何开始对 CANopen 进行编程? 如果是 CAN、我已经阅读了 TI 针对 eCAN 的文档、并了解了如何使用 CAN 的寄存器进行传输和接收。

2) 2) CANopen 协议使用哪些寄存器?

3) 3)如果您有任何在 F28335上运行的 CANopen 示例程序、请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CANopen 是在 CAN 模块上运行的更高层协议。 即、它是一个在现有 CAN IP 上运行的 S/W 层。 没有用于 CANopen 的特殊寄存器。   有关 CANopen 的更多信息、请访问 www.can-cia.org/。 我们目前没有任何用于 CANopen 的示例程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sumanth、
    CANopen 是通过常规 CAN 系统实现的软件层。 您只需了解消息架构、CANopen 字典以及如何以正确的顺序发送消息。 本白皮书可能会有所帮助:
    www.ni.com/.../

    祝您好运!