This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049M:PWMBLANK 信号说明

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/600032/tms320f280049m-pwmblank-signal-description

器件型号:TMS320F280049M

您好、香榭丽舍

在 F280049M TRM CMPSS 部分中、显示了可以使用 PWMBLANK 的清晰信号、但是我看不到任何编写的有关 PWMBLANK 信号的部分。 请问什么是 PWMBLANK? 它来自哪里? 它来自 PWM 模块吗? 我们是否有文档讨论此信号? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lisa、

    PWMBLANK 可选择性地用于将进入 PWM 数字比较子模块的输入信号消隐、以消除噪声。 您可以在 PWM 一章的数字比较子模块说明中找到相关文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的回复。 但是、在数字比较子模块中、我仍然找不到 PWMBLANK 信号。 我知道数字比较子模块中有一个消隐窗口。 但它不会生成空白信号输出。 您能否说明在哪里生成 PWMBLANK? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lisa、

    PWMBLANK 源自直流模块中的消隐窗口滤波器设置。

    Tommy