This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00285:DRV8301

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/600594/ccs-tida-00285-drv8301

器件型号:TIDA-00285

工具/软件:Code Composer Studio

我们正在开发新版本的 TIDA-00285。

我们在尝试执行电机检测时遇到问题。

理想情况下、我们希望一些代码运行开环空间矢量调制输出、以确保所有硬件均按其应有的性能运行、并能够从 INA181获取输出测量值。 目前、实验需要设置一些参数、以便可以读取反电动势。 由于电机参数未知、这些读数不正确、因此我们无法运行闭环。

在运行实验2b 时、电机旋转、我们得到一些电感、相位和电压偏移值。 如果在 user.h 文件和实验5b 或实验9中设置了这些参数、则电机不会旋转、并且报告了错误的速度(电机不同步、因此不会旋转)或软件回退错误、并且不会运行。  

有什么建议吗? 我已经尝试与 instaspin 团队的某个人一起设置 WebEx、这样就可以使代码运行而不会成功。 或者、我们可以发布 EVM -目前我们不知道如何对原始 TIDA-00285执行测试或调优、如果有任何建议、我们将不胜感激。

下面是运行实验2b 后的屏幕截图。 - Rs 似乎是错误的、定子绕组应该测量毫欧区域中的阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 lab02b 中似乎未成功识别电机、原因可能是 user.h 中用于识别的电流和频率设置不正确、或者硬件板上的电流和电压采样信号不好。 您可以使用 lab01b 和 lab01c 来验证硬件设计。 最新的 MW18有两个实验。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanming、

    无论在何种情况下、如果不能首先运行开环并检查器件的输出、我都无法微调硬件。

    实验的2b 和2c 无法编译、其他一切都是相同的。 您是否能够尝试运行这些程序并查看是否可以重现此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您尝试运行开环实验、它们是实验1b 和1c。 您是否能够成功编译这些代码? 您使用的是哪个版本的 CCS? 实验2b 和2c 在我们的末尾编译没有问题、我们使用各种版本的 CCSv5/v6/v7对它们进行了编译

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:
    您使用的是哪个套件的 lab02b 和 lab02? 哪个版本的 MW? 我在 Boostxl8301/boostxl8305 + LunchpadF28069上测试了 lab02b 和 lb02c、这两款器件运行良好。