This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:我的 MOSFET 过热

Guru**** 2941570 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, CSD18540Q5B, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/600087/ccs-launchxl-f28069m-my-mosfet-is-overheat

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件:DRV8305CSD18540Q5BMOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我为 UAV 设计了 ESC (电气速度控制器)、并使用 InstaSPIN-FOC 算法。

根据 BOOSTXL-DRV8305EVM 对 PCB 进行设计。ESC 功率为1kW。

现在的问题是当电机以4000 rpm 转速运转时 MOSFET 过热、功率约为300W、 drv8305 由于高温而受到保护。

我在 E2E 中找到这些帖子。

e2e.ti.com/.../1607367

我将栅极驱动 电阻器值从4.7Ω Ω 降低到0Ω Ω、但 MOSFET 仍然过热。

我应该如何降低 MOSFET 温度?

请给我一个手、

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这可能是因为栅极驱动电阻器和死区时间。
    我将栅极驱动电阻器值从4.7Ω Ω 降低到0Ω Ω、但 MOSFET 仍然过热。
    2.根据该帖子、
    e2e.ti.com/.../1607367

    我将死区时间增加了一个计数,但电源电流不会下降。
    #define HAL_PWM_DBFED_CNT 1.
    //! \brief 定义 PWM 死区上升沿延迟计数(系统时钟)
    #define HAL_PWM_DBRED_CNT 1.
    我将 HAL_PWM_DBFED_CNT 和 HAL_PWM_DBRED_CNT 定义为180、但电流也不会下降。

    我使用具有200ns 死区时间的 drv8305驱动程序。
    也许 MOSFET 过热,不是因为死区时间?

    我使用一个 drv8305来驱动两个 CSD18540Q5B、是否需要调整 IDRIVE 驱动电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要查看 MOSFET 和 DRV8305数据表、以选择正确的串联驱动电阻器和驱动电流、并检查 PCB 布局是否符合 DRV8305的布线设计和 MOSFET 的热设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ming Chen3:

    对于您的问题、我有以下几点意见:
    1、死区时间为200ns、我认为过小。 虽然 MOSFET 允许快速开关频率、但当您使用并联 MOSFET 时、您应该增加去电时间(500ns-1uS)。
    2.您应该参阅《电力电子设计手册》了解如何正确连接并联 MOSFET,以确保并联 MOSFET 之间的电流平衡。
    3.我不知道您在设计中使用的 MOSFET 的名称,但您应该检查 MOSFET 的 RDS (on)值,并确保其值尽可能小。 通常、对于您的应用、它应该大约为几十毫欧。
    4.布局设计应考虑使用散热器更好地散热。
    最后、我建议您使用示波器测量 MOSFET 上的 VDS 和 Vgs、并将其发送给我、以便我获得更多信息来诊断您的问题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    我使用 drv8305驱动并联 MOSFET。MOSFET 为 CSD18540Q5B。
    我在 motorware 中运行 lab05b 程序、并且不调整 IDRIVE 设置。
    栅极驱动器电阻为0 Ω。
    现在、我的问题是 MOSFET 过热。



    我已经调整了死区时间,默认的 CONT 为1,现在我将其更改为180,以获得2us 死区时间。
    #define HAL_PWM_DBFED_CNT 180
    //! \brief 定义 PWM 死区上升沿延迟计数(系统时钟90m)
    #define HAL_PWM_DBRED_CNT 180
    但它似乎没有什么令人感到不好的地方。

    我在 motorware 中运行 lab05b 程序、并且不调整 IDRIVE 设置。
    我检查 drv8305寄存器,
    IDRIVEP_HS = 30mA,IDRIVEN_HS = 1A

    IDRIVEP_LS = 30mA,IDRIVEN_LS = 1A

    也许是因为 MOSFET 压摆率太慢导致米勒区域的功耗较大?
    这是我的 MOSFET 高温的原因吗?


    我不更改 lab05b 中的程序。
    我不知道为什么 drv8305中的 IDRIVE 不是50mA/60mA。
    我只需在28069和 drv8305之间的 SPI 接口中添加一个隔离器。



    我在 drv8305.c 中找不到 IDRIVE 程序的 cfg 参数
    请告诉我如何调整 lab05b 项目中的 IDRIVE 电流。



    谢谢。