This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:电机仅在负载下旋转、正常?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301-69M-KIT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/600135/drv8301-69m-kit-motor-only-spins-under-load-normal

器件型号:DRV8301-69M-KIT

你(们)好。

我有 drv8301-69m 套件和低 电感 BLDC 电机、因此我使用 proj_lab2c。  电机仅随负载旋转、这是否正常? 在没有负载的情况下、电机将转速变化并发出奇怪的噪声、电流约为1A。 在低负载情况下、电机只需0.5A、我只能达到4A、但我知道20A 应该是可能的。 我应该改变什么?

提前感谢

这是来自 GUI 的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在 lab5b 中、电机转动但不平稳。 它是一个7polepair 950KV 12V 20A (非连续)外转扳手。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我估计这是一个低电感电机、因此我使用了 lab2c、当我尝试 lab2a 电机旋转时。 我有另一个运行良好的电机、它与 lab5b 一同运行。

    此外、我认为电机识别值不正确。 -> ISC=84834A LD_s=1.12mH 磁通=0.0055Wb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DRV8301-69M-KIT 的电压和电流感应电路过高、无法在没有任何负载的情况下运行电机、电压和电流的采样分辨率不足以使电机正常运行。 您需要使用 lab02c 来识别低电感电机的参数。 您可以尝试使用 BOOSTXL-8301或 BOOSTXL-8305来运行电机。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。 我使用 lab02c 来识别参数、但电机在斜坡后会发生很大的抖动。 我的另一个电机工作良好,具有相同的电压(12V),但其空载电流要高得多,大约为4A。 这是区别吗?

    为了获得良好的分辨率、电流和电压应该是多高?
    我认为采样分辨率是通过"USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V"和"USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A"进行缩放。 不是这样吗?