This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28235被误锁、如何解锁?

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598281/tms320f28235-was-locked-by-mistake-how-can-i-unlock-it

在我最近的项目中、MCU 被错误锁定、可能是我在擦除或编程期间复位器件。
我已经使用了一些工具来获得 CSM 寄存器中的 KEY0-7和 CSMSCR、它们是正确的。
我已经检查了数据表"从安全 SARAM 运行闪存擦除例程的方法嵌入到闪存中"、但我没有保留程序的这一部分。如何解锁它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我错放了问题...下一步该怎么做...抱歉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题、转移到 C2000
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、无法在此器件上执行任何操作。 您需要更换设备。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vivek Singh

         如下图所示,,是否有其他原因导致锁定?

        在我们的应用中,    手册中不建议使用 PLL 倍频方法,我们使用25MHz 晶体,并将 DIVSEL=6 DIVSEL=3,设置为150MHz 作为系统时钟,  是否可能出现问题,原因是 时钟不稳定?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁好、

    不支持使用 PLL 使能来设置 DIVSEL = 3、因此您一定要更改该设置。 由于不支持此模式、因此我们无法说明在这种情况下器件将如何工作。

    此致、
    Vivek Singh