有人能为我提供 有关 TMS320F2812的电流测量和 QEP 的文档吗?
如何设置 ADC 通道
ILEG2DCBUSMEAS ilg2_Vdc1 = ILEG2DCBUSMEAS_DEFAULTS;
QEP qep1 = QEP_DEFAULTS;
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有人能为我提供 有关 TMS320F2812的电流测量和 QEP 的文档吗?
如何设置 ADC 通道
ILEG2DCBUSMEAS ilg2_Vdc1 = ILEG2DCBUSMEAS_DEFAULTS;
QEP qep1 = QEP_DEFAULTS;
e2e.ti.com/.../pmsm3_5F00_1_5F00_281x.zip
在我们大学中对控制器进行修改后、输出端口可将其用于2个 BLDC 电机
#define LED6 GpioDataRegs.GPADAT.BIT.GPIOA15 //由 sudhansu 添加
#define LED7 GpioDataRegs.GPADAT.BIT.GPIOA14 //由 sudhansu 添加
#define LED8 GpioDataRegs.GPADAT.BIT.GPIOA13 //由 sudhansu 添加
//#define LED4 GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIOB10 //由 sudhansu 添加
#define M2_E GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIOB11 //由 sudhansu 添加
#define M1_E GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIOB12 //由 sudhansu 添加
#define X_1 GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIOB13 //由 sudhansu 添加
#define X_2 GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIOB14 //由 sudhansu 添加
请检查项目 PMSM3_1A.C 和 F281x_EN.C
我能够运行构建级别1。
这里每个学生生活中的问题都是 TI 没有人介绍该计划、如何配置 ADC、除了我下载的 wiki 上的实验之外、没有其他可用的文档。 至少如果有人创建了有关15个实验室实验的视频教程、我们本应该处于稳定的位置
我要做的是
" https://www.youtube.com/watch?v=gxlYRZRz988 https://www.youtube.com/watch?v=A-Ji2VdQEKY "
我正在研究 BLDC 的位置控制,但我使用了 sprc129和 sprc179,两者都是相似的,但为后控制添加了一个外部 PID。