This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:TMS320F2812的电流和位置测量文档

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598954/tms320f2812-document-for-current-and-position-measurement-for-tms320f2812

器件型号:TMS320F2812

有人能为我提供  有关 TMS320F2812的电流测量和 QEP 的文档吗?

如何设置 ADC 通道

ILEG2DCBUSMEAS ilg2_Vdc1 = ILEG2DCBUSMEAS_DEFAULTS;

QEP qep1 = QEP_DEFAULTS;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sudhansu、

    我不清楚你在问什么。 请访问 F2812产品网页。 器件的数据表和用户指南、包括 QEP、位于"技术文档"选项卡下。

    外设示例位于此处: www.ti.com/.../sprc097 您是否下载了这些示例并运行过 ADC 示例?

    如果没有上下文、这两行代码就不会特别有用。 如果这是您编写的自定义代码、还是来自 TI 提供的示例、您可以共享吗?

    您为提供问题上下文而提供的任何其他信息都应帮助我们更快地启动和运行。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../pmsm3_5F00_1_5F00_281x.zip

    在我们大学中对控制器进行修改后、输出端口可将其用于2个 BLDC 电机  

    #define LED6 GpioDataRegs.GPADAT.BIT.GPIOA15 //由 sudhansu 添加
    #define LED7 GpioDataRegs.GPADAT.BIT.GPIOA14 //由 sudhansu 添加
    #define LED8 GpioDataRegs.GPADAT.BIT.GPIOA13 //由 sudhansu 添加
    //#define LED4 GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIOB10 //由 sudhansu 添加
    #define M2_E GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIOB11 //由 sudhansu 添加
    #define M1_E GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIOB12 //由 sudhansu 添加
    #define X_1 GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIOB13 //由 sudhansu 添加
    #define X_2 GpioDataRegs.GPBDAT.bit.GPIOB14 //由 sudhansu 添加
    请检查项目 PMSM3_1A.C 和  F281x_EN.C

    我能够运行构建级别1。  

    这里每个学生生活中的问题都是 TI 没有人介绍该计划、如何配置 ADC、除了我下载的 wiki 上的实验之外、没有其他可用的文档。 至少如果有人创建了有关15个实验室实验的视频教程、我们本应该处于稳定的位置
    我要做的是  
    https://www.youtube.com/watch?v=gxlYRZRz988 https://www.youtube.com/watch?v=A-Ji2VdQEKY "  

    我正在研究 BLDC 的位置控制,但我使用了 sprc129和 sprc179,两者都是相似的,但为后控制添加了一个外部 PID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sudhansu、

    很抱歉、您在启动和运行过程中遇到了一些问题。 我们提供这些示例、作为在应用中开始使用我们的器件的一种方法。 您的特定实现所需的任何修改都需要来自您。

    您是否仍在努力配置 ADC? 请使用先前链接的工具套件中的 ADC 示例。 将它们与 ADC 用户指南(www.ti.com/.../spru060d.pdf)结合使用 将帮助您了解 ADC。 如果您有关于 ADC 或器件上任何其他模块的其他特定问题、请随时发帖。 我们很乐意为您提供帮助。

    如果您有任何疑问、请告诉我。
    标记