This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28235:F28335代码移植到 F28235错误。

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/598715/tms320f28235-f28335-code-porting-to-f28235-error

器件型号:TMS320F28235

你好、冠军、

我的客户想要将 F28335代码移植到 CC3.3中的 F28235、他们想要禁用 FPU、但当他们将 FPU 设置为无时、代码将报告错误、如下所示:

现在、我们已将库从 rts2800_fpu32.lib 更改为 rts2800ml.lib、并将目标更改为 F28235、但如果我们不关闭 FPU、代码将无法在 F28235中运行。

如果关闭 FPU、项目将报告错误。

那么、您知道我们应该采取哪些其他措施来将 F28335代码移植到 F28235、还是有相关指南?

F28335中的客户代码现在已大规模生产、因此已经在 F28335中。

谢谢!

BR

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe

    如果28335闪存 API 库是为28235构建的、为什么它们包含在构建中? 我在导航窗口中看到28235闪存库、但在错误中没有看到。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、

    此问题是否已解决? 我们可以关闭这个线程吗?

    此致、
    曼诺伊